This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688AT:悬空输入引脚数据请求

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1641940/ads8688at-floating-input-pin-data-request

器件型号: ADS8688AT

您好:  

我的设计使用您的器件 ADS8688ATDBT、因此输入引脚可能会悬空、因此可能会出现更多故障。  查看数据表时指出、将这些引脚悬空不会下拉至地、而是会下拉至内部偏置电压。   在这个特定故障情况下的通道上、我们看到的电压约为 1.6Vdc、这是我们的电路正常工作窗口。  我们希望在不更改硬件的情况下检测这种故障模式。  在存在这种情况时、ADC 是否提供了任何数据、或者偏置电压可以达到何种范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manny!  

    欢迎来到 TI 的 E2E 论坛! 很高兴听到您在设计中使用我们的 ADS8688AT!  甚至是这样、因为我们实际上有一个文档、其中展示了如何执行此操作的示例电路! 它甚至还需要完成选择器件并对其进行仿真以实现悬空输入检测的所有步骤。 请在下面找到链接:  

    用于检测 ADS8681 ADC 输入悬空的电路

    我希望这对您有所帮助!  

    此致、  

    Yolanda