This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:DVDD 电压的影响

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8689, ADS8681WEVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1640971/ads8689-the-effects-of-dvdd-voltage

器件型号: ADS8689
主题中讨论的其他器件: ADS8681WEVM-PDK

尊敬的技术支持团队:

我对 ADS8689 有疑问。

问题 1

在第 6.5 节至 6.10 节中、列出了在 DVDD = 3.3V 的条件下规格  
如果条件处于建议的电压范围内(例如,AVDD = DVDD = 5V)、我是否可以直接将数据表中的值用于我的设计?  

问题 2

从第 6.12 节开始的图形基于 DVDD = 3V 的条件  
我可以假设、只要 DVDD 处于建议的电压范围内、就不会产生任何影响吗?  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、  

    在数据表的电气特性表中、“典型值“下的值是在  DVDD = 3.3V 和 25C 等典型共享配置中获得的。 最小值和最大值是在整个温度范围、其他电源配置以及其他特定于器件的配置中获得的、除非另有说明。  

    这意味着、在 AVDD = DVDD = 5V 的情况下、如果在 25°C 条件下、这些电压应接近典型值、但可能会因 DVDD 电源电压差而略有关断、但它们应处于最小/最大限制范围内。

    对于第 6.12 节、这些也是典型特性、这意味着、除非图中特别注明、否则所有这些特性均使用典型配置捕获。 同样、使用与典型值不同的电源配置时可能存在细微差异、但性能应接近并处于第 6.5 至 6.10 节所述的限制范围内。

    话虽如此、对于该器件、DVDD=3.3V 和 5V 之间的性能差异应非常小 如果有。 因此、这不应该是问题。  

    在查看电气特性表和 6.12 图时、您能分享器件的使用方式以及最关心的规格吗?  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yolanda、

    感谢您的答复。

    我知道、在 AVDD=DVDD=5V 和 AVDD=DVDD=3.3V 或 3V 之间、ADC 的转换性能没有显著差异。 如果我担心有任何具体的规范、我会与大家分享。

    我发布了相关问题。 我指的是  ADS8681WEVM-PDK、了解 ADS8689 的 DVDD 和 AVDD。

    如果可能、您能回答这个问题吗?

    ADS8681WEVM-PDK:关于 AVDD 和 DVDD — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、  

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    如果大家对我们的 ADC 有任何其他问题、敬请告知!  

    BES 此致、  

    Yolanda