This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681WEVM-PDK:关于 AVDD 和 DVDD

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681WEVM-PDK, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1640972/ads8681wevm-pdk-regarding-avdd-and-dvdd

器件型号: ADS8681WEVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8681

尊敬的技术支持团队:

我对 ADS8681 系列评估板(ADS8681WEVM-PDK 评估模块)的原理图有疑问。

这与我的帖子相关。

ADS8689:DVDD 电压的影响 — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛

问题 1

AVDD 似乎由 TPS7A4901DGNR 调节并设置为 5.01V、但 DVDD 的电路似乎在 USB 电压(5.5V?)下运行。
由于这低于绝对最大额定值 7V、因此我认为不会导致故障、但 DVDD > AVDD、这超出了建议范围。 这是否可以接受?

问题 2

由于 AVDD 是由 DVDD 的 USB 电源生成的、因此我认为由于启动延迟、DVDD 在上电时将始终高于 AVDD。
由于这也不超过绝对最大额定值、我是否可以假定这是可以接受的?


此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、  

    ADS8681WEVM 与我们的 PHI 控制器配对使用、此控制器为与其连接的 EVM 提供了一些电源选项、任何 EVM 都不是直接 USB 电源。 可用的电源确实来自 USB 电源、但它们都在进入 EVM 之前经过一些电源管理系统。  

    控制器提供 4 个源选项:  

    • EVM_REG_5V5 - 5.5V  
    • EVM_RAW_5V - 5V
    • EVM_DVDD - 3.3V(PHI 上的所有数字信号均设置为 3.3V 逻辑电平)
    • EVM_ID_PWR - 3.3V(该电压仅用于 EVM 上的 EEPROM、用于识别电路板并通过 GUI 确认是否与之配对)

    ADS8681EVM 将 EVM_DVDD 连接至 DVDD 电源:

    使用 ADS8681EVM-PDK 时、DVDD > AVDD 应该没有问题。  

    感谢您的提问。  

    此致、  

    Yolanda