This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1224:将+/–5V 传感器连接到 ADS1224、实现低噪声设计

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2335, ADS1224, ADS122S14, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1641663/ads1224-interfacing-a--5v-sensor-to-the-ads1224-for-low-noise-design

器件型号: ADS1224
主题中讨论的其他器件: OPA2335ADS122S14ADS124S08

你好,我开始了一个新的设计界面, LCF-2330-1.pdf 通过 2M 屏蔽电缆连接。 通常情况下、我会安装 INA 并跳过单端 ADC。 传感器有 2 个电压通道、每个通道都有自己的信号返回。 我会更好地缓冲信号和返回线路与 OPA2335 或类似,并驱动 ADS 上的 P 和 N intpts 与一些 RF/EMI 在缓冲输入,或者只是直接信号直接到 ADS1224 再次与 RF/EMI 和 RC 滤波器的抗噪.  

我计算出需要 18 ENOB 才能达到工程所需的传感器精度、因此我的设计目标是 20 ENOB 模拟部分。   

谢谢、斯蒂芬  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen Postlethwaite:

    由于 ADS1224 无法接受+/–5V、因此您不需要某种方法来衰减输入或对输入进行电平转换? 或者、您使用 5V 基准、然后信号为差分+/–5V、但实际上不会低于接地值、即相对于 AGND 的–5V  

    ADS1224 已被缓冲、那么您需要额外的缓冲器来处理什么? 即这对您有何帮助?

    您是否希望为该应用选择更新的 ADC? 我们最近发布了 ADS122S14、如果您需要通道数更高的器件、我们还提供了 ADS124S08

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、我希望  ADS1224 可以接受+/–2Vref、并使用 2.5 Vref、即+/–5V 输入。 但我会再次查看。 请参阅缓冲器、正确、我看不到为什么需要它们(只会增加更多不必要的噪声)、我的想法是在输入端使用 RF/EMI 滤波器、使用缓冲器驱动低阻抗 RC 网络和 ADC 输入。 因此、保持传感器的高阻抗输入并使 RC 中的 R 保持低电平以降低噪声。  

    我会看看你建议的部分,谢谢

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen Postlethwaite:

    是的、关于 ADS1224 也是如此。 同样、我只是确保您指的是+/–5V 差分电压、其中正负引脚的电压都始终大于 AGND。 许多客户希望测量低于接地电压的绝对电压、如果没有电平转换级、该器件就无法测量该电压

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白。 它们应该>AGND、但我会通过设计确定它们是这样