This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:多种 ADS1299 拓扑。

Guru**** 2928860 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1641658/ads1299-multiple-ads1299-topology

器件型号: ADS1299

我正在研究一个涉及两个 ADS1299 器件连接在一起以增加通道数的项目。 我很难最终确定它们之间的连接拓扑。

数据表中显示了两个选项:级联(为每个前端分配一个单独的芯片选择 (CS) 引脚)和菊花链(CS 和数据输入引脚共享)。 问题在于、菊花链拓扑显然不允许对每个 ADS 进行单独配置、这意味着它们将共享相同的内部寄存器设置。 这是正确的吗? 因为这会阻止有关将 BIAS_INV 引脚连接在一起的建议拓扑、其中只有一个前端启用了偏置放大器、而其他前端应关闭。 如果寄存器不能单独配置、除其他外、这将无法实现。

是否可以使用菊花链、同时仍然分隔两个具有不同 CS 引脚的 ADS1299 器件?

此外、关于两个 ADS1299 器件的使用:对于任一建议的拓扑、是否建议使用 START 引脚触发采集、以便同步它们并让它们同时运行? 想象一下、如果通过 SPI 命令触发采集、它们之间可能会有一些延迟。

如何建议在 SPI 总线连接和采集触发器方面定义拓扑?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    感谢您发送编修。

    是的、可以结合这两种方法并在菊花链配置中使用单独的/CS 引脚。 您需要确保在读取转换数据时同时控制/CS1 和/CS2 引脚、在读取或写入寄存器时需要单独控制。  

    为了实现同步、两个 ADS1299 器件必须共享相同的时钟。 上电复位过程完成后、您可以在两个器件上将 START 引脚从低电平变为高电平、并且它们的转换将同步到同一时钟周期。

    此致、

    Ryan