This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:使用 APP 生成 DAC38J84 配置

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1640420/dac38j84-dac38j84-configuration-generation-using-app

器件型号: DAC38J84

你(们)好  

我正在使用 DAC3XJX GUI 生成配置文件。 用法如下: image.png

我使用的是 LMFS = 4421

问题是、为什么 0x51 始终设置为 DC、而 0x54 是 FC 而默认为 FF、是否有理由在这两个链路上禁用链路配置错误等的同步请求?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    上述设置基于 JESD204B 标准、即 SYNC 请求和错误处理的定义

    0x51 = SYNC 请求:我们需要最少的这些寄存器来确保基本的握手。 同时、我们不希望将警报淹没为重复的误触发重新初始化握手信号的请求(即 8b/10b 错误)。 我们可以普遍监测 8B/10B 错误,以将链路质量决定为单独的参数)。 我们还删除了 链路配置错误、因为 JESD204 发送器上可能不存在特定的 ILA 标识符、以确保成功链接。 因此、我们删除了 ILA 标识符要求。

    如果您需要进一步说明 ILA 标识符、请告知我。 您可以将其理解为从发送器到接收器的握手密钥、以便接收器了解发送器正在执行的操作。 发射器和接收器上的密钥必须匹配。  

    0x52 =错误处理。 我们对 8b/10b 错误监控具有相同的推理。 您可以随意将 8b/10b 错误添加到参数以对此进行监控。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复!

    我想我混淆了链路和通道、因此想知道 0x51 0x54 0x57 和 0x5A 之间为什么不同。  

    如果我从寄存器 0x49 读取 00、这意味着我仅使用具有 4 个通道的 1 个链路。 因此只有 0x51 很重要、我应该忽略配置为 0x54 0x57 和 0x5A 的内容、这个理解是否正确?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果我从寄存器 0x49 读取 00、这意味着我只使用 1 个具有 4 个通道的链接。

    这意味着所有 JESD204 通道都定义为 Link 0(0 索引)。 在 JESD204 标准中、您可以将特定数量的通道聚合和定义为一个预定义的“链路“。 这是通道聚合。

    所以只有 0x51 很重要、我应该忽略配置为 0x54 0x57 和 0x5A 的内容、这种理解是否正确?  [/报价]

    是、那么对于 SYNC_REQUEST 只有 0x51 很重要。 您还需要考虑针对 Error_ENA 条件使用 0x52。

    此致、

    Kang