This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D125:位分辨率

Guru**** 2980660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3910D125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637002/adc3910d125-bit-resolution

器件型号: ADC3910D125

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我正在调查 ADC3910D125 的数据表。 开始时、写入 ADC 具有 10 位分辨率。 但是、在表 6-3(第 40 页上的)中、还有不带抽取的 12 位选项。 此外、芯片上有 12 个数据引脚。 我的理解是:该 ADC 可以通过并行输出(通过 12 个引脚)发送 12 位的采样数据。 正确吗?

如果是、当我选择 12 位输出选项时、模拟数据是否以更高的分辨率(根据 10 位)进行采样? 或者、模拟数据是否仍以 10 位分辨率进行采样、然后将 10 位数据转换为 12 位数字? 由于我计划在对噪声非常敏感的应用中使用此 ADC、采样分辨率对我来说非常关键。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    ADC 仅为 10 位。 只有在使用抽取来降低数据速率并使用 BW 来创建更好的带内 SNR(因为要降低 BW) 时)时、才能从 12 位中受益。 应用是什么、您希望获得哪种性能?

    谢谢!

    谢谢、
    Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    我是 Alper、我问了一个问题。 感谢您的回答。

    您说过“只有使用抽取功能、我才能从 12 位系统中受益“。 但是、我的困惑在于数据表的表 6-3 中给出的 12 位分辨率的旁路选项(用于抽取)。 您能否查看 ADC3910 数据表第 40 页上的表 6-3? 您将看到旁路选项适用于 8 位、10 位和 12 位。  您能解释一下这个选项的用途吗? 如果我对 12 位分辨率使用旁路(无抽取)、会发生什么情况? 实际上、我的第一个问题是关于这个具体选项。

    提前感谢。

    此致、

    Alper