This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00170:TIDA-00170 参考工程问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1641784/tida-00170-tida-00170-reference-project-issues

器件型号: TIDA-00170
Thread 中讨论的其他器件: DAC8760

您好:

我最近组装了 TIDA‑00170 (Rev E1) 电路板、我想知道为什么参考设计包含这么多的误差。

PCB 布局与原理图不匹配。 如原理图中所示、DAC8760 器件未连接到菊花‑链中、而是并联连接。 您甚至可以在 TIDA‑00170 文档中的照片上看到剪切布线和跳线。

‑、在尝试从 ADC 读取数据时、将 DAC8760 器件并行(即使它们以菊花链形式连接)与 ADC 一起导致问题。 当多个 DAC8760 器件或者 DAC8760 与其他器件并行连接时、必须在 DAC8760 输入端对 SCLK 信号进行门控、以便该器件在读取总线上的其他器件时不会驱动 MISO 线路。 DAC8760 文档中明确说明了这一点:

“8.5.1.5 总线上的多个器件–与器件的通信不直接由锁存器门控;因此、在不使用 SCLK 门控的情况下、请勿并行连接多个器件。“

TI 能否说明参考 PCB 中的并联连接是有意为之、还是这是设计文件中的错误?

 

此致

Piotr Machura