This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283EVM:DAC3283EVM FMC-DAC 适配器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283EVM, DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1640979/dac3283evm-dac3283evm-fmc-dac-adapter

部件号: DAC3283EVM
主题: DAC3283 中讨论的其他器件

您好、

您能否确认 DAC3283EVM 开发套件是否应包含适配器 FMC-DAC-ADAPTER?

如果没有、由于 FMC-DAC-ADAPTER 不再可用、是否有等效适配器可与 DAC3283EVM 配合使用?

我们有一位客户、需要支持 FMC 连接的解决方案。

此致

Thomas Rosendahl

Mouser Electronics

S/O 497725

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    否、DAC3283EVM 开发板不包含 FMC-DAC 适配器。 适配器必须单独购买。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    感谢您的确认。

    是否有可与 DAC3283EVM 配合使用的等效适配器?

    我们有一位客户、需要支持 FMC 连接的解决方案。

    此致

    Thomas Rosendahl

    Mouser Electronics

    S/O  497725

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我很抱歉。 不幸的是、这款 DAC3283 EVM 是 18 年前设计的、我们正在逐步淘汰设计。 我建议客户创建自己的 PCB 和适配器、以确保它们与设计的兼容性

    很抱歉告知您这件事。

    -康