This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6V704:最大内部基准温度系数

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC60704, AMC60804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1640841/amc6v704-maximum-internal-reference-temperature-coefficient

部件号: AMC6V704
主题中讨论的其他器件: AMC60804、AMC60704

您好:

数据表指定内部基准温度系数为 25ppm/oC。
它最大值是多少?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    我会仔细研究一下、然后回复您。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    我们没有该规格的最大值、也不保证最大值 与 AMC60804 和 AMC60704 产品相比、这可降低成本。

    谢谢、
    Erin