This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:需要有关该组件的更多数据

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1642368/dac7811-need-more-data-about-the-component

器件型号: DAC7811

您好:
 
我们购买了 以下组件:DAC7811IDGSR。 我正在查找包含一些可追溯性信息的鉴定报告。 我们购买的批次 日期为 2018 年 DC、批次代码为 0725890ASH。
 
在下面,你会找到我要问的数据:
 
屏蔽设置
 
芯片版本
 
晶圆扩散批次
 
晶圆制造工艺
 
模塑化合物
 
玻璃过渡温度 (Tg)
 
芯片尺寸
 
芯片厚度
 
裸片金属化材料
 
芯片层数
 
裸片钝化材料
 
引线键合材料
 
键合线直径
 
 
提前感谢您的大力支持。
 
此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您可以在质量、可靠性和封装信息部分找到大量相关信息:

    质量、可靠性和封装数据下载|德州仪器 TI.com

    下面再向您介绍更多信息。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    当客户询问裸片和键合线材料及直径时、他们通常使用的是裸片版本的器件。 该器件仅以一种打包的形式提供。 请问您需要这些附加信息用于什么?

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我需要这些信息来根据我的克制对这一组成部分进行相应的测试。

    希望对您有所帮助。

    此致

    AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    遗憾的是、我们仅与购买裸片版本器件的客户分享大部分此类信息。 我们无法向您提供信息。  

    谢谢、
    Erin