This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102V:TXS0102V OE 输入拉高至 VCC 或 GND?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643418/txs0102v-txs0102v-oe-input-pullupto-vcc-or-gnd

器件型号: TXS0102V

你(们)好

我不确定 TXS0102V 在它的 OE 输入上的预期是什么。 我不想使用外部 MCU 引脚进行控制。 我是否也需要将其连接到 10k VCCA。 还是将 10k Ω 下拉至 GND 并将 OE 下拉至 VCCB?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    OE 引脚使能为高电平、可直接以 VCCA 为基准、无需担心。

    此致、

    插孔