This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278QML-SP:报价申请–耐辐射元件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010-SEP, ADS1278QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643146/ads1278qml-sp-request-for-quotation-radiation-tolerant-components

器件型号: ADS1278QML-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7H4010-SEP、

尊敬的 TI 团队:

由于我们正在 ClearSpace 开发一个内部电子平台用于模拟信号采样、因此我非常高兴。 原型已通过 TRL4 验证、我们现在正在进入下一个开发阶段。

该应用适用于 GEO 轨道。

我们希望索取以下组件的报价(数量:每个 10 件):

  • TPS7H4010-SEP

  • ADS1278QML-SP

该系统通过 24–36VDC 总线运行、该总线转换为 5V、3.3V 和 1.8V 电压轨。 总电路板消耗低于 0.5A

在这一阶段、我们希望获得定价和交货周期的初始指示。

请将报价直接发送至:
Andrea Antonello 博士
ClearSpace
Unit 3, 74 Back Church Ln
London E1 1LX

对于功率级、我们欢迎提供适用于 24V 至 36V 输入和低总体负载的抗辐射 DC/DC 或 LDO 解决方案替代方案。

感谢您的支持。

此致、
Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、  

    我们将发送电子邮件进行讨论。  

    -凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kyle:  
    感谢您的回答。 您能告诉我所申请产品的正确页面吗?
    还有批量折扣吗? 即 1 个器件与 10 个器件
    好极了
    Andrea
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、  

    我们将继续通过电子邮件进行此对话。  

    -凯尔