This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5126EVM:评估模块 LMG5126EVM 的要求

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1642503/lmg5126evm-reqeust-for-evaluation-module-lmg5126evm

部件号: LMG5126EVM

TI 团队大家好:

我们的工程部门希望 T ü´s 能够为客户 ECI Inc.(美国佛罗里达州)启动新的项目

他们需要 1 个评估模块  

LMG5126EVM

和检测输入

请提供模块或帮助我们订购  

非常感谢

 

BR

Markus

德国 Dommel GmbH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    感谢您使用 E2E。

    如果您访问我们的产品网页 LMG5126EVM 评估板| 德州仪器 TI.com、您可以立即点击“订购“并申请。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johannes、

    非常感谢您的迅速回复。

    ´s´s 使用这一进程、但到目前为止、我们的要求没有结果/答案--我们今天再次尝试、经过几次试验、我们担心有任何问题  

    请帮助您的团队提供评估模块

    非常感谢

    BR

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    我检查了一下、 您应该收到了我们团队的消息。
    请再次查看、如有其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes、感谢您、我们收到了团队的反馈;Yezi 和 Oliver 很关心您;到目前为止,他们的最终反馈还在等待中 — 希望他们能够提供模块-现在我们正在等待他们的指导

    BR

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    感谢您的耐心。
    如有其他问题、请随时与我们联系。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ´s Johannes,请帮助完成模块的提供,因为客户的耐心非常敏感 — 如果我们无法快速完成项目,我们担心他们将被替代的 MFR 取代 — 请查看我们正在等待的实际循环状态:  

    这是 Yezi Yang 的通知

    尊敬的 Gerold 先生:

     

    可以通过隐藏链接购买该 EVM。 请告诉我您需要的 EVM 数量。 我还可以联系您与我们的现场团队。

     

    您好、Oliver:

     

    您能帮助 Gerold 先生订购吗?

     

    此致

    Yezi Yang

    产品营销工程师–SR–BCC

    Texas Instruments Germany

    85356 Freising

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    当然,奥利弗再次被提醒。 我们将在本周内与您分享该链接。

    此致、

    Johannes