This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:帮助选择 6 导联 ECG 的 AFE

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643033/ads1292ecg-fe-assistance-on-afe-selection-for-6-lead-ecg

部件号: ADS1292ECG-FE
Thread 中讨论的其他器件: ADS1292AFE4960

您好、

我们正在设计一个 6 导联(3 个电极)ECG 系统、希望在选择合适的 TI 模拟前端 (AFE) 方面获得指导。 关键要求包括低噪声、低功耗、高 CMRR、集成 ADC、导联脱落检测、 并支持标准 ECG 采样率。

我们正在考虑使用 ADS129x 系列等器件、但希望为紧凑型低功耗设计提供最合适的器件建议。

有关 6 导联 ECG 的器件选择、所需特性或参考设计的任何建议都会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。  

    您需要同时测量多少个导联? 您的应用是否允许测量 RA、LA 和 LL 的两个主要导联 (I 和 II) 并计算其余导联? ADS1292 和 AFE4960 是两种器件、可支持两个同步 ECG 通道测量。 这是否适用于您的应用?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、我们 想 同时测量两个导联 (I 和 II)、然后计算其余导联。

    我们正在设计手持式 ECG、因此 ADS1292 或 AFE4960 是否非常适合该应用? 此外、您还可以为这些 AFE 提供建议的电极和导线规格。

    感谢您的建议。