This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:Latte 和 HSDC Pro 与 TSW14J58EVM /AFE7950EVM 之间的 USB 驱动程序冲突

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1642300/tsw14j58evm-usb-driver-conflict-between-latte-and-hsdc-pro-with-tsw14j58evm-afe7950evm

器件型号: TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950EVM

您好:

我正在使用 AFE7950EVM TSW14J58EVM 采集板。

该标准 启动测试 连接两个板时可正常工作。

当我尝试同时使用两者时出现问题 Latte HSDC Pro 进行通信。

(如果我安装) HSDC Pro 优先 、HSDC Pro 检测到 TSW14J58EVM 序列号 并且按预期工作。 但是、安装后 Latte 、Latte 无法正确安装或绑定其 USB 驱动程序、并且无法检测到 TSW14J58EVM。

(如果我安装) 仅限 Latte 、Latte 可以与板通信以进行基本配置、但随后 HSDC Pro 不再检测 TSW14J58EVM 序列号

这看起来像是 Latte USB 驱动程序和 TSW14J58EVM 的 HSDC Pro 驱动程序之间的 USB 驱动程序绑定冲突。

您能否提供建议的安装顺序、驱动程序配置或解决方法以允许两种工具共存?

是否有回退解决方案、例如使用两个独立的 Windows 环境、虚拟机、特定的 USB 驱动程序版本或手动驱动程序绑定过程?

感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

    只是为了确认、您是否使用 AFE79xx 安全文件夹中提供的最新 Latte 软件和用户指南? 我要问的原因是在使用 AFE7950EVM + TSW14J 时 58 不再使用 EVM HSDC Pro。 Latte 软件中现在一切都包含了。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David Bonjour

    J'利用精算 TI-AFE79xx-Lattev2p9-signed.exe

    S'il existe un logiciel unique、ce serait très utile、car cela r é soudrait probenablement mon problème de conflit de pilites USB。

    Pourriez-vous m'envoyer la 版本校正拿铁 à 利用率?

    谢谢。

    Cordielement、
    Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我当前正在使用的器件 TI-AFE79xx-Lattev2p9-signed.exe

    如果有统一的软件包、这将非常有用、因为它可能会解决我的 USB 驱动程序冲突问题。

    请向我发送正确版本的 Latte 使用?

    谢谢你。

    此致、
    Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    我知道不再需要 HSDC Pro、AFE79xx Latte GUI 可以控制 AFE7950EVM 和 TSW14J58EVM。

    我可以配置 AFE 并从 Latte 打开 Gui_Cgui_ CUSTOME_GUI 捕获窗口。 我可以使用选择一个 RX 通道、例如:

    AFE.selectCh(0、0、0)

    我的问题专门关于原始 ADC 数据导出。

    您能否说明将从 TSW14J58 采集到的 RX ADC 样本保存到文件中的官方 Latte 命令、API 函数或 GUI 过程?

    我想在捕获后检索原始复杂 I/Q 样本、最好是采用二进制或 CSV 格式、以便在 Python/Julia 中进行离线处理。

    您还能否确认:

    1. 文件格式、
    2. 示例订购、例如 RXA_I、RXA_Q、RXB_I、RXB_Q、 等等、
    3. 整数格式、例如 int16 小端字节序、
    4. 导出的数据是 DDC 后复数基带数据还是原始射频 ADC 速率数据?

    此致、
    Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

    上面显示的 Latte 安装程序是最新的版本、将根据 Latte 的需要为两个 EVM 安装正确的 USB 驱动程序。  

    在导出 ADC 样本方面、可以使用下面所示的函数将 ADC 样本导出到 CSV 文件中以供进一步处理。 导出数据时、您会从 FPGA 中获取 DDC 后复数基带数据。 csv 的格式为所选特定通道的两列数据、第一列是 I DATA、第二列是 Q DATA。 样本采用有符号十进制格式。  

    上图是 CommonFunctions.py 脚本的摘录、其中包含评估期间使用的常见函数。   

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    这是一个好消息。 我将只能使用 Latte 并直接检索我的 RX 数据。

    太棒了。

    此致、
    Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laurent、  

    不用客气。  

    此致、

    David