This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9817:有关 ADS9817 校准过程的问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1639964/ads9817-question-about-ads9817-calibration-process

器件型号: ADS9817

您好:

在数据表的第 6.4.3 节中、介绍了一个初始化序列。 当我查看表 6‑10 时、实际上我看到了两个不同版本的序列:一个有 26 个步骤、另一个有 29 个步骤。

您能否说明为了正确进行 ADC 校准、应遵循哪个序列?

较长版本是更新过程、还是两者都有效、具体取决于配置?

提前感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sg Han:

      感谢您提出这个问题。 我们查看了  ADS9817 数据表中的第 6.4.3 节、并意识到  需要删除包含 29 个步骤的初始化序列。

    因此、请  通过 26 个步骤继续执行初始化序列、TI 将致力于更新数据表。

    此致、

    Abhaya