This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:DDC 旁路模式下的 FCLK 问题

Guru**** 2970820 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643070/adc3663-fclk-issue-in-ddc-bypass-mode

器件型号: ADC3663

您好:

我们将 ADC3663 用于设置:采样时钟= 20MHz、2 线、16 位、旁路模式、其中 DCLKIN = 80MHz 提供给 ADC。 测量输出时、DCLK = 80MHz、但未接收到任何 FCLK、也没有捕获任何数据。 我们不通过 SPI 进行配置、也不使用数据表 PG-52 中提到的默认设置。  
1.我们是否需要通过 SPI 写入任何寄存器设置?
2. DDC 启用/禁用和抽取滤波器模式寄存器设置之间是否存在任何关系?

此外、还有一个观察结果、当从 Si5338(时钟合成器)提供 25MHz 采样时钟时、我们能够捕获数据并接收 FCLK。 同样、ADC 采用默认设置运行、没有任何 SPI 配置。
3.这种突然行为的可能原因是什么?