请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TX7332
您好、
如技术文档中所述、TX7332ZBX 具有两个裸片 (die1 和 die2)。 两个芯片(芯片 1 和芯片 2)中的每一个都有自己的寄存器映射。 关联了引用通道 1-16 的寄存器
对于芯片 1、引用通道 17-32 的寄存器与芯片 2 相关联。 所以我尝试写入一些全局寄存器、如 0x15 和 0x16、我能够在启用 die1(READ_EN:0x00 --全局只写寄存器)后读取。但启用 die2 后、我无法读取任何内容、总是得到 0xffffff。 我还在尝试一些图形寄存器 0x1F(从 die1:组 1 通道读取)和 0x1E(从芯片 2:组 2 通道读取)。 我从 die1 得到响应、而不是从 die2 得到响应。
这种情况下 TX7332ZBX IC 连接到 FPGA.I 已连接我的设计。
您能否就解决此问题的任何推荐方法或潜在解决方案提供建议?