This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:针对 ADS131Exx 的 VCM 计算

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1642553/ads131e04-vcm-calculation-for-ads131exx

器件型号: ADS131E04

大家好

这只是有关 VCM 公式的快速说明(数据表的第 9.3.4.1 节)。

VMAX_DIFF 具有的最大值 绝对值 对吧?

在理想情况(真正的差分输入)下、无关紧要、但如果我将 IN_N 保持在 1.5V、并使 IN_P 摆幅介于 1.0V 和 1.8V 之间、那么 Vdiff 可以假设值介于–0.5V 和+0.3V 之间。Vmax_diff 是 0.5V 还是 0.3V?

此致、Enpa

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Enpa:

    是的、Vmax_diff 定义为  出现在 PGA 输入端的差分输入信号的最大幅度。  该公式旨在确保内部 PGA 输出 VOUTP 或 VOUTN 都不会接触到电源轨。 由于 PGA 输出以共模电压 Vcm 为中心、因此“摆幅“由距离该中心的最大可能偏移(即差分信号的峰值绝对值)决定。

    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">VCM =(VINP+VINN)/2、因此 VCM 的范围为 1.25V 至 1.65V
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">
      ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">为安全起见、您的设计必须在使用 0.5V 峰值的整个 VCM 范围内满足公式 4。
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">BR、
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">Dale
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢您的澄清。