This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:输出放大器灌电流/拉电流能力

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1642381/dac8568-output-amplifier-sink-source-capability

部件号: DAC8568

您好、

我想了解 DAC856IAPW 输出放大器的灌电流/拉电流能力。  

  1. 我查看了图 32-37(在 AVDD = 5.5V 时运行)、我对“在负轨“和“在正轨“感到困惑、图表的 X 轴是否意味着输出电流?
  2. 灌电流的输出电压(电流流向 DAC 输出)是否根据图 33 和拉电流(从 DAC 输出产生的电流)根据图 32 变化、然后该器件如何支持高达 20mA 的灌电流/拉电流能力(根据数据表第 1 页的“特性“段落)?

谢谢你。

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    “ 20mA 拉电流/灌电流“功能专用于内部基准输出。 您可以在此处看到具体的图。

    正如您提到的图所示、DAC 本身不会拉出和灌入大量电流。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢