This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6V704:需要更多通道 AFE 进行光学模块设计

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC6V704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1642351/amc6v704-need-more-channel-afe-for-optical-module-design

部件号: AMC6V704

我们正在使用 800G OSFP 光学模块、因为我们已经使用 AMC6V704 AFE 器件。  现在、我们正在寻找更多适用于通道数更多应用的通道 AFE 器件。 要求如下、请建议使用具有成本效益且占用空间最少的器件。  由于光学模块的可用空间非常小、我们需要最小封装。  

我们拥有 36 个光学引擎通道、因此需要的 AFE 组合以下、最好是单芯片或双芯片解决方案。  

6 通道  IDAC 500mA  2.5V(首选 16/12 位)
18 通道 VDAC 3.3V/DAC (首选 16/12 位 50mA)  
42 通道 ADC  (首选 16/12 位)(如果 TIA 内置,则为出色)  

请提供 AMC6V704 等集成解决方案、如果没有可用的单芯片、则可提供多芯片解决方案。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    请联系 l-brum@ti.com 、获取有关我们光学模块 AFE 产品系列的更多信息。

    谢谢、
    Erin