This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125P08:使用 START 引脚进行外部采样同步

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, ADS127L14, ADS125P08, ADS1174, ADS9219, ADS7056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1641088/ads125p08-external-sampling-synchronization-using-start-pin

器件型号: ADS125P08
主题中讨论的其他器件: ADS1174、 ADS9219、ADS127L14、ADS127L11、 ADS7056

我们计划使用 START 引脚来控制 ADS125P08 上的采样和转换。 控制信号频率在 1kHz 至 8kHz 的范围内、我们需要对两个通道进行采样。 ADS125P08 是否适用于此类操作、或者通道开关和稳定时间是否过长、无法以该速率实现可靠测量?

此致
Olav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olav Staberg:

    此问题的答案取决于您尝试执行的其他操作:

    • 您是否使用 START 引脚以便可以将采样与外部事件同步?
    • 假设您以 1kHz 的频率切换 START 引脚、您是否只是每 1ms 进行一次采样? 您是否尝试采集多个样品?
    • 您是否正在尝试下电上电、以便快速获取数据、然后将器件置于待机模式以省电?
    • 在上述任何一种情况下、您希望采样过程花费多长时间? 那么这个速度下的噪声/分辨率目标是什么?

    表 7-9(sinc3 或 sinc4 滤波器)、7-12(sinc4 + scin1 滤波器)和 7-14(FIR 滤波器)中给出了 ADS125P08 数字滤波器延迟、因此您可以了解 ADC 在切换启动后产生第一次转换所需的时间。 同一通道上的第二次及后续转换将在大约 1/数据速率下可用

    ADS125P08 在序列发生器中具有许多数字特性、这些特性可能有助于您实现目标。因此、如果您能提供更多信息、我可以 确认 ADS125P08 是否是可供选择的正确器件。

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    是的、我们希望使用分配给所有器件的时间同步 1 或 8kHz 信号将独立 ADC 上的采样与外部事件同步。 外部 SYNC 信号用于在 1kHz 或 8kHz(取决于运行模式)切换启动引脚、以对两个通道进行采样。 读取两个通道后、START 引脚被拉至 ADC 进入空闲状态、直到下一次切换 START 引脚(1ms 或 125us 后)
    目前、我们只是在使用 ADS125P08 验证这是否可行
    我们已经对其他 ADC 测试了相同的操作、但稳定时间通常很长、无法正常工作  

    -Olav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olav Staberg:

    感谢您的澄清、是的、ADS125P08 可以支持此行为。 正如我说过的、您可以查看我在最后一篇文章中提到的表格、了解延迟会是什么

    例如、如果您选择 OSR = 128、速度模式 3 和 sinc3 滤波器、则第一次转换延迟为 31us。 因此,如果你想 在两个通道上每个进行一次转换,那么这将需要 31*2=62us

    当然、您可以使用序列发生器来配置两个通道、数据速率等、因此无需 在每次转换后手动写入器件即可重新配置 ADC

    如果您对此器件有任何其他问题、敬请告知

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的验证  

    您是否知道可以使用的任何替代同步采样 ADC(至少两个通道)
    实现与上述情况类似的运行和数据速率?
    到目前为止、我们评估过的器件(例如 ADS131 系列和 ADS1174)尚未提供
    稳定时间较长、因此适用。

    此致
    Olav  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olav Staberg:

    同样、了解您尝试做的事情的具体细节会有所帮助。 我知道 ADS131 和 ADS127x 器件没有满足您的需求、但我不明白为什么。 你说有很长的“稳定时间“,但再说一次,我不知道多久是太长了

    如果没有其他信息、您至少可以考虑我们具有超高采样率的精密 ADC 器件:ADS9219、这是一款 2 通道、18 位、20MSPS SAR ADC

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    我们希望以优于 10us 的精度同步以往独立 ADC 的采样和转换  
    为此、我们有一个精度小于 5us 的外部采样信号、这在所有器件中都是可用的  
    我们希望使用此信号(根据运行模式可以是 1 - 8kHz)来通过控制转换  
    ADC 中的 START/SYNC 引脚。 不过、对于多个 ADC、使用 START 引脚时的稳定时间大于
    所需的最短采样时间(最小 125us)。 因此、我们要寻找稳定时间短且具有输入的 ADC  
    引脚、可用于控制转换。

    此外、这是一种电池供电应用、因此电流消耗必须尽可能低
    尽可能低于 5mA。

    此致
    Olav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olav Staberg:

    明白了、谢谢。 我确实使用 ADS125P08 提出了一个场景、其中在 2 个通道上测量 1 个样本的稳定时间只需要~60us、这完全符合您的 125us 要求 — 为什么这不起作用?

    另一种选择是将 2 个 ADS127L11 器件与 sinc 滤波器搭配使用(ADS1174 只有一个宽带滤波器、该滤波器具有明显的群延迟、因此不适合“停止/启动“采样)。 该器件还具有不同的速度模式、这也会扩展功耗、因此您可以在功耗和延迟之间进行权衡。 还有一个 ADS127L14、如果您需要减小电流、可以将两个通道断电

    您还可以考虑类似 2 个 ADS7056(不确定所需的分辨率)的器件、即 14 位 2.5MSPS 低功耗 SAR ADC。 那么您将使用 CS 引脚控制转换

    如果您对这些选项有任何疑问、请告知我

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为 ADS125P08 提供的解决方案是可行的、但考虑其他一些选项总是很好
    也是(可能是实施过程中的价格电流消耗复杂性,等等)
    我已经研究了将 ADS127Lxx 系列用于我们的应用   
    我们可能需要 24 位分辨率来支持我们的应用  

    感谢我们评估建议解决方案的所有意见

    此致
    -Olav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olav Staberg:

    明白了、如果我们可以帮助回答更多问题、请告诉我

    -布莱恩