This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:DAC39J84 中的链路配置错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1637371/dac39j84-link-configuration-error-in-dac39j84

器件型号: DAC39J84
主题: LMK04828 中讨论的其他器件

你好 Marek Belgiorno ,

 

‑在链路启动期间看到 DAC39J84 的某些通道上出现 JESD204B 链路配置错误

 

请您帮助澄清以下内容:

           

1.         DAC39J84 上出现通道‑特定链路配置/ILAS 错误的典型根本原因是什么? (例如通道对齐,ILAS 内容不匹配、SYSREF 时序,复位时序,通道映射)

 

        2.我们找到了一篇 TI E2E 论坛文章 (https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382355/dac39j84-link-configuration-errors-in-dac3xj8x-gui/)、建议通过设置 NO_LANE_SYNC 位作为权变措施来禁用 ILAS 检查。

-这被认为是安全的正常运行,还是仅用于调试/启动?

-禁用此检查时,哪些功能或保护被有效绕过?

-该建议是否特定于 TI JESD 内核、或者从 DAC 的角度来看、该建议是否与内核‑无关? ‑、如果使用第三方 JESD204B IP(例如 AMD JESD IP)、是否同样适用?

 

有关在 DAC39J84 上处理此错误模式的最佳实践的任何指针都将非常有用。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享您看到的特定链路配置错误吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    状态寄存器显示 0x2000、它对应于位 13 =链路配置错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Merek、  

    您是否能够获得具有该误差的输出? 这是在您自己的电路板上还是与 EVM 一起使用? 您能否提供有关设置的更多信息? 这些错误可能由多种因素引起。 时钟通常是打破事情的主要竞争对手。 能否提供有关时钟设置的更多信息?  对 DAC 本身也是如此。 DAC 更新速率、LMF 模式、内部部署等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的回答。 请参阅以下详细信息。


    输出行为:
    是的、作为权变措施、当设置 NO_LANE_SYNC 位时、我们能够获得 DAC 输出。 如果没有这种权变措施、DAC 状态寄存器会在通道子集上报告链路配置/ILAS 错误、并且未建立链路(SYNC 信号切换)。


    硬件:
    –这是我们自己的定制板(不是 EVM)上的元件。
    –使用多个 DAC39J84 器件、需要 DAC 之间实现同步输出。


    JESD/DAC 配置:
    –通道速率: 每通道 12.5Gbps
    –通道数: 8.
    –输出更新速率:2.5GSPS [通过内部 PLL]
    –插值:×2.
    –LMF 模式:8411
    ‑确定性/可重复的启动行为是一项关键要求


    计时:
    –使用 LMK04828 时钟器件的外部时钟
    –DAC 时钟 312.5MHz  
    –单次触发 SYSREF  

    此致、