This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:Latte 和 HSDC Pro 与 TSW14J58EVM /AFE7950EVM 之间的 USB 驱动程序冲突

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1642299/tsw14j58evm-usb-driver-conflict-between-latte-and-hsdc-pro-with-tsw14j58evm-afe7950evm

器件型号: TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950EVM、

您好:

我正在使用 AFE7950EVM 和 TSW14J58EVM 采集板。

该标准 启动测试 连接两个板时可正常工作。

当我尝试同时使用两者时出现问题 Latte 和 HSDC Pro 进行通信。

(如果我安装) HSDC Pro 优先 、HSDC Pro 检测到 TSW14J58EVM 序列号 并且按预期工作。 但是、安装后 Latte 、Latte 无法正确安装或绑定其 USB 驱动程序、并且无法检测到 TSW14J58EVM。

(如果我安装) 仅限 Latte 、Latte 可以与板通信以进行基本配置、但随后 HSDC Pro 不再检测 TSW14J58EVM 序列号 。

这看起来像是 Latte USB 驱动程序和 TSW14J58EVM 的 HSDC Pro 驱动程序之间的 USB 驱动程序绑定冲突。

您能否提供建议的安装顺序、驱动程序配置或解决方法以允许两种工具共存?

是否有回退解决方案、例如使用两个独立的 Windows 环境、虚拟机、特定的 USB 驱动程序版本或手动驱动程序绑定过程?

感谢你的帮助。

此致、