This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:哪一款更适合前额反射 SpO2 传感器? AFE4490? AFE4462? AFE4460? 或 AFE4432?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4462, AFE4460, AFE4490, AFE4432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643728/afe4490-which-is-more-suitable-for-forehead-reflective-spo2-sensors-theafe4490-the-afe4462-afe4460-or-the-afe4432

部件号: AFE4490
Thread 中讨论的其他器件: AFE4432 、AFE4462、AFE4460

我们   将 AFE4490 用于 透射性 SpO2 传感器。 干得不错。   但当 AFE4490 用于前额的反射 SpO2 传感器时、信号电源频率干扰、信噪比很低。  我们需要一款更适合前额反射 SpO2 传感器 的芯片、以收集大约 PPG 波形、用于民用医疗目的。   AFE4462 ? AFE4460? 或 AFE4432 ?  请帮助我们提出建议 ,我们需要芯片 评估模块。