This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:带有 6 线制负载电芯的 ADS131M08

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643777/ads131m08-ads131m08-with-6-wire-load-cell

器件型号: ADS131M08
Thread 中讨论的其他器件: ADS131E08

尊敬的 TI 团队:

我正在设计一个用于读取八个独立 6 线称重传感器的力板。 我正在为此应用评估 ADS131M08。

但是、我注意到 ADS131M08 仅提供一个单端 REFIN 引脚。 在典型的 6 线负载传感器应用中、我们依靠在检测线路上连接的差分基准输入 (REFP 和 REFN) 来实现真正的比例式测量。

我的问题是:

考虑到单个 REFIN 引脚限制、TI 如何建议使用 ADS131M08 对多个 6 线负载电芯实现比例式测量?

ADS131M08 与 ADS131E08 之间的主要区别是什么?  

提前感谢您的支持!