This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120EVM:数据尖峰

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1641584/ads1120evm-data-spikes

器件型号: ADS1120EVM

您好:

当我向应变计称重传感器施加载荷时、数据中出现了奇怪的峰值。 我施加的负载应保持一致。 我想知道这可能是什么原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drake、

    您能解释一下如何将称重传感器连接到 EVM、EVM 上安装了哪些跳线?

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我安装了 JP1 和 JP2 以连接到励磁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、增加可编程增益并施加负载会增加数据尖峰的频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drake、

    您的外部 Vref 不是 1V、应该输入一个正确的基准电压(该电压是您的电源)。 此外、EVM 上的所有电容器都未安装 (NI)、串联电阻为 0 欧姆。如果您检查原理图、可以安装具有正确值的 RC。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     好的、我没有更多的跳线块、所以希望这样可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drake、

    似乎您已移除称重传感器、将所有模拟输入短接至地、并且还将 VREF+和 REF-短接在一起。 如果您有任何问题、请告诉我。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     需要查看的原理图、 我正在尝试安装所有电容器以消除数据尖峰。 我假设这意味着我必须将模拟输入短接至地。 唯一可用的其他输入是 J8 和+5V AVDD。 如何安装正确的 RC 值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drake、

    不需要短接输入、仍可以将称重传感器连接到 J1、需要为 J1 和 ADC 输入之间的任何信号安装 RC 元件、例如、在使用 AIN1 和 AIN2 时安装 R6/C5/C4/R5/C3 来测量与称重传感器不同的信号。

    BR、

    Dale