This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C14:用于 PT1000 测量的 ADS122C14

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643611/ads122c14-ads122c14-for-pt1000-measurement

器件型号: ADS122C14

你好

我制作了使用 ADS122C14 ADC 进行 PT1000 测量的 2 个相同电路的原理图。 我想确保正确理解操作。 原理图随附 pdf 格式。

查看 PT1000_1 部分。 AIN0 提供 CC (300uA)。 PT1000_1 上的电压是在 AIN1-AIN2 上以差分方式测量的。 基准在 R93 上测量、在 AIN4-AIN5 上为 2.04V。 差分还是单端;这很重要吗?

PT1000 范围为(803-1385 欧姆)–50°C 至 100°C。  因此、PT1000 测量电压始终为正 0.2049V - 0.4155V。 我将使用增益 4。

我是否按如下方式计算 PT1000 电压的 ADC 计数:

计数=((V (PT1000) x G)/ Vref) x 2^n

Vref = 2.04V, G=4, n = 24(单极直接二进制编码)。

我是否必须在 R93 与接地之间添加一个余量电阻器(如 220 欧姆)?

BR

Olli SalonenSCH_Schematic2_2026-05-07.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olli Salonen

    这看起来很好、除了您的原理图上的数字电路已断开这一事实之外。 但我 Slight smile您最终会这样做

    低侧电阻器测量通常通过单端基准测量来实现。 这应该没问题。 如果要将其转换为差分测量、则可以添加一个电阻器、但这不是必需的。 如果您这样做、请务必考虑 IDAC 顺从电压余量。 您还可以考虑一个星形接地连接、其中基准电阻器接地的布线“在下方“会被路由回 REFN 引脚、并此时连接到接地平面(或相反)。  将此值与基准电阻器和 REFN 引脚进行比较、每个引脚都具有不同的本地接地连接。 但对于 2 线 RTD、可能无关紧要。

    由于使用比例基准、因此不希望如图所示将代码转换回电压、因为需要考虑 IDAC 电流、理想情况下需要在公式中抵消该电流。 因此、将 V_RTD 替换为 R_RTD、将 V_REF 替换为 R_REF、这样应该没问题。 请参阅本文档中的以下公式(对于双极编码方案): https://www.ti.com/lit/an/sbaa275a/sbaa275a.pdf?ts = 1778248270817&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    为什么有 2^23 而不是 2^24。 如果我的外部参考 应用。 2.04V(单极)所以分辨率应该是 2.04 V / 2^24?

    Olli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olli Salonen

    我缓冲了它在那里、但我注意到我提供的公式适用于双极编码方案

    使用单极、您的公式是正确的。 我刚才演示了它的推导方法、特别是如何在有 ADC 代码后转换回 RTD 电阻

    -布莱恩