This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285EVM-PDK:软件操作的信号输出

Guru**** 2993960 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1285, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1644623/ads1285evm-pdk-signal-output-from-software-operation

器件型号: ADS1285EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADS1282、ADS1285

我目前使用 ADS1282 EVM 与相关软件。 它输出一个我转换为我的格式的文本文件。

我将移至 ADS1285 EVM 并使用相关的新 EVM 软件、新软件是否会输出文本文件至所需的样本数长度 ? 什么是每位会话计算?示例 ADS1282 Data.txt

捕获位值乘法器、从:

第 11 行:“最大电压 2.500“

第 10 行:“最大代码    1073741823.000“

位值乘法器=最大电压/最大代码。 在这种情况下、该值为 2.32831*E10 到–9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shane、

    ADS1285 提供 32 位的完整输出分辨率。  我假设最大电压为 2.5V、这意味着您使用 5V 基准电压、增益为 1 和 FIR 滤波器。  在本例中、最大正代码将为 2^31-1 或 2147483647、位乘法器值 (LSB) 将为最大电压/(最大代码+ 1)等于 1.1641532183*10^–9。

    是的、您可以将 ADC 代码从 EVM GUI 直接导出到 Excel 或剪贴板、并保存为文本可读文件。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用