This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:用于与 AFE11612-SEP 通信的 SPI 驱动程序 Linux

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE11612-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1644419/afe11612-sep-spi-driver-linux-to-communicate-with-afe11612-sep

器件型号: AFE11612-SEP

您好:

是否有特定的 Linux SPI 驱动程序可与 AFE11612-SEP 进行通信?

提前感谢

此致
Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    任何通用 SPI 驱动程序都应正常进行通信。 我们没有任何针对 Linux 的特定设置。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    感谢您的回答。

    我们还可以通过 I2C 与 AFE11612 通信。 因此、我认为任何通用 I2C 驱动程序也应该起作用。
    请您确认一下吗?

     提前感谢。
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    同样、我的拓扑中没有任何 I2C 驱动程序。

    谢谢、
    Erin