This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8505:需要有关自定义问题的信息

Guru**** 2927640 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1642800/ads8505-need-information-for-custom-issues

器件型号: ADS8505

你(们)好

 

请帮助提供以下信息、以便我们继续进行自定义声明。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、  

    ADS8505 不是军用级器件。 请在此处查找我们的军用级器件: https://www.ti.com/product-category/data-converters/adcs/precision/products.html#1498=Military&

    对于其余有关 ADS8505 及图片的问题、请查看 ADS8505 数据表

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍需要单独回答以下问题、以满足客户的需求。

    请就此问题回复我们、我们不了解如何阅读您的数据表并回答以下问题。

     1.连续工作温度范围?
     2.模数转换集成电路是否按军用加固技术规范专门设计?
    3.模数转换芯片是否为军用设计、军用改进或抗辐射设计?
    3.1精度?转换速率?μ s
    3.2 μ 吗?10000 μ 工作温区内、满量程是多少?精度>满量程的1
    品质因数是多少?是否>μ A 1×10⁸(转换次数 μ 秒÷精度)吗?μ A
    3.4k Ω — 最大分辨率下转换时间<Ω 20μs?最大分辨率下换时间是多少μs?工作温区内非线性度是多少?是否>满量程0.025 Ω — ?Ω 内部是否集成ADC微型电路、且满足:Ω
    4.提供实物图片
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tan、

    2.不

    3.不

    1 和 3.1。 至 3.4:  

    - Yolanda