This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102-SEP:辐射测试报告 (TID 和 SEE)

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1643655/adc128s102-sep-radiation-test-reports-tid-and-see

器件型号: ADC128S102-SEP

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

ADC128S102-SEP 的数据表状态为:  

7.3.4.1 根据 MIL-STD-883G 测试方法 1019.7、在晶圆级对这些产品进行总电离剂量测试和鉴定。 针对低于 51.61rad (Si)/s 的应用环境剂量率、根据第 3.11 节中所述条件 A 和扩展室温退火测试进行测试  晶圆级 TID 数据随批次发货一起提供。

7.3.4.2 单粒子闩锁

根据 EIA/JEDEC 标准 EIA/JEDEC57 来预先形成一次性单粒子闩锁 (SEL)。 特性部分中显示的线性能量传输阈值 (LETth) 是受测的最大 LET。  可根据申请提供测试报告。  

请分享示例批次的晶圆级 TID 数据示例以及 SEL 测试报告。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我是否可以获得您直接向您发送电子邮件的权限?

    此致、Taiwo。