This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669:器件选型

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669, ADC34RF72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1642704/adc3669-part-selection

器件型号: ADC3669
Thread 中讨论的其他器件: ADC34RF72

注意:我对 ADC3669 的支持不感兴趣、我只需要输入器件型号、否则无法提交工单。

尝试查找一个 最低 规格为:

  1. 一个四通道、
  2. 约为 11.5 ENOB、
  3. 400Msps、
  4. 低功耗。

我很好地了解了 TI 网站的器件比较器、并找到了各种器件、但 PCB 空间是首要考虑因素、我找不到采用四通道或更高封装的低功耗器件、从而无法在更小的空间内压缩更多通道。

关于电源方面、我看到 LVDS/DDR LVDS 和 JESD204 器件之间有显著的差异、因此我可能是错的、但我认为 JESD204 是不可行的。 同时,我不想影响专家的思考过程,所以请让我知道你们的想法,并向我展示我永远不会想到的东西! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Elton、我推荐 ADC34RF72。  这是一款具有卓越 单位性能的 ADC、 同时具有 JESD204 接口和 LVDS 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、感谢您的快速回答。 该器件看起来不错、唯一的问题是数据表中规定软件尚不支持 LVDS 输出。 这是过时的吗? 您是否有更多最新信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elton:

    您认为软件不支持 LVDS 输出的意思是什么? 这是 LVDS 器件。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mike、我指的是 ADC34RF72 数据表 。 看起来还不支持 LVDS 接口。

    这可能会有点混乱、因为我将 ADC3669 放在主题/器件型号中、但那是因为我必须在其中放入一些内容、否则我无法创建票证。 我确实说过,这部分是不相关的,在我原来的职位,然而。  

    谢谢、

    埃尔顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elton:

    ADC34RF72 确实支持 LVDS 和 JESD。 目前它仅支持 JESD、但在后续 SW 版本中、我们将同时支持 JESD 和 LVDS。  

    您能详细说明您的应用吗、这有助于我针对哪种输出类型更有意义提出建议。  

    谢谢、

    Eric