This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:DRDY 输出。 推挽或开漏

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122S14, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1645500/ads1220-drdy-output-pushpull-or-open-drain

器件型号: ADS1220
主题中讨论的其他器件: ADS122S14

第 8.5.1.3 节将 DRDY 专用输出引脚描述为“即使 CS 为高电平、DRDY 引脚也始终被主动驱动“。 这意味着一个推挽输出、但引脚功能表中的 DRDY 引脚说明表明引脚开路、如果不使用、则使用上拉至 VDD。

DRDY 12 14 数字输出数据就绪、低电平有效。 如果不使用、则保持未连接状态或使用弱上拉电阻器连接到 DVDD

图 72 应用建议展示了没有指示开漏的外部上拉电阻、但引脚说明中的上拉电阻建议会导致任何低功耗模式失败、因为它始终处于“活动“状态。  

是推挽式还是开漏式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    很抱歉、ADS1220 数据表中的说明有误导性。 在新的数据表中、我特别说明了引脚功能表中的引脚是开漏引脚还是推挽引脚。 请参阅我们的新 ADS122S14 示例。

    ADS1220 上的 DRDYn 引脚是推挽输出。
    许多客户不喜欢在引脚未使用时将其悬空、因此我通常还会根据需要提供有关如何最好地连接引脚的指南。

    此致、
    Joachim Wuerker