This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:开关电压基准时的 ADS1261 稳定时间和延迟

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1645004/ads1261-ads1261-settling-time-and-latency-when-switching-voltage-reference

器件型号: ADS1261

您好!

我目前正在设计中使用 TI ADS1261BIRHBR ADC。 在运行期间、我需要通过 SPI 命令将基准源从 AVDD 切换到内部 2.5V 基准。

您能否指定 ADC 准备好提供有效而准确的转换之前所需的稳定时间? 具体来说、我想知道是否存在硬件定义的延迟或建议的软件等待时间、以使内部基准和去耦电容器(在 CAPP/CAPN 上)完全稳定。

此致、

Patrice

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice Plante:

    如果您一直保持启用内部 VREF、我认为您将看到任何有意义的稳定行为在不同 VREF 选项之间切换。 主要的 稳定时间是内部 VREF 在断电后启动、+ REFOUT 上的外部电容。

    不过、ADS1261 具有可编程延迟时间、可 用于适应您可能看到的任何外部稳定延迟。

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、   

    我们使用以下配置:

    • 要 在启动时启用的内部 VREF 基准。
    • DELAY[3:0]设置为 0x1(或 50us)。  
    • 采样频率为 40KSPS。

     在不同 VREF 选项之间切换时、稳定行为是否存在预期的延迟(以 us 为单位)?

    此致、

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice Plante:

    如前所述、我预计不会有明显的延迟。

    不过、在您的系统中进行测试是值得的、只是为了确保这一点。 如果有一些有意义的稳定时间、您始终可以使用可编程延迟来延迟转换开始

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!  我们将在我们的系统中对其进行测试。