This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669:采样速度和增益范围

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1645197/adc3669-sampling-speed-and-gain-range

器件型号: ADC3669

您好、

我的客户希望确认与 ADC3669 规格相关的以下两点。

  1. 当 2 个通道同时工作时、每通道的采样速度是 500Mbps 还是 250MSPS?
  2. 数据表指出、在 GAIN 寄存器代码 0xC0 处、最大和最小增益值为+6dB 和–6dB、但最小增益应为–6.055dB = 2- x Log (1+128/127)。  正确吗?

此致、Taki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taki、

    1.500MSPS 时、我们支持 2 个通道。

    2、文本中近似计算–6dB 和+6dB 最小/最大值。

    此致、

    Mike Emanuel。