This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:为什么 x80 中的 AFE58JD48 配置似乎向 Xilinx FPGA 发送了错误的 ILA 序列?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1644836/afe58jd48-why-my-afe58jd48-config-in-x80-it-seems-send-wrong-ila-sequence-to-my-xilinx-fpga

部件号: AFE58JD48

备受推崇的 TI 专家          

我们现在在 x80 模式下以较低高速 GT 链路导入 Xilinx FPGA xku5p 器件的 AFE58JD48、但 jesd204b 链路有时无法启动、因此我使用 Xilinx 工具 将 jesd204b phy 输出数据作为范围。我发现 AFE58JD48 发送 jesd204b 初始通道对齐多帧 (ILA)、有时会丢失半个复帧长度          

请参阅图 1 或 LOSS_HALF_MUTIF_ILA。当它能够启动 jesd204b 链路时、我可以获取 ADC 数据。 我捕获 dat 似乎只有 2 个 mutiframe 不是 jesd204 协议提供 4 个 mutiframe、请参见图 2 或 los_2integ_multif.ila。 我的板上会发生什么??? pic1.png

pic2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮我!?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JESD204B 链路已解决,由于一些粗心错误。很抱歉困扰 TI ,当我们找到运行的东西时,我们是否可以检查我们的复位,时钟是错误的。