This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:关于 ADS1261 引脚连接 (AINCOM 和 AMP;DRDY) 的说明

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646269/ads1261-clarification-on-ads1261-pin-connections-aincom-drdy

器件型号: ADS1261

尊敬的团队:

我们在设计中使用 ADS1261、其中向 ADC 输入端施加了–2.5V 至+2.5V 的单端输入信号。

我们有以下问题:

  • 在此配置中、AINCOM 引脚应该如何连接?
  • 由于我们未使用 DRDY 引脚、因此能否安全地使其保持未连接状态?

您能否就这些问题提供指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ramana A

    回答您的问题:

    • AINCOM 引脚可以被视为任何其他模拟输入
    • 是的、您不需要 DRDY 引脚。 如果使用单次模式、则可以等待转换延迟+一些裕度以按时钟输出数据。 如果您使用连续转换模式、则需要使用 DOUT/DRDY 组合引脚来确定新数据何时可用。 请注意、CS 引脚必须为低电平才能使 DRDY 功能在组合的 DOUT/DRDY 引脚上工作

    请注意、ADS1261 无法使用单极电源直接支持+/–2.5V 单端输入。 如果您使用的是双极电源(例如+/–2.5V)、那么这应该没问题

    -布莱恩