This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:通过自校准消除以输入为基准的失调电压误差

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646107/ads131m08-eliminate-the-input-referred-offset-error-by-self-calibration

器件型号: ADS131M08

尊敬的、Expertor:

如果 CHn_CFG 中的 MUXn[1:0]位用于使特定通道的输入短路、则每 10ms 一次、偏移误差是否可以完全校准?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liu Qingfeng:

    在全局斩波模式下、可以减少或最小化偏移误差、但无法“完全“校准掉。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale:

    谢谢、但它会优于全局斩波模式吗?  失调电压误差是否会降至低于 1uV?   

    我测量的信号小于 1Hz、因此想知道是否可以通过该板载自校准……构建“零漂移“  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liu Qingfeng:

     全局斩波模式可以降低偏移误差和噪声、或使其最小化(与正常工作模式相比)。 我认为你不能把它降低到 1uV 以下,你也需要信任噪音。

    BR、

    Dale