This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:针对 DAC8742H 评估的 HART 栈支持申请和 TI 控制器建议

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, DAC8742H, TIDA-01504, TIDA-060020, MSP430FR5969, AFE881H1, AFE882H1, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1645754/dac8742hevm-request-for-hart-stack-support-and-ti-controller-recommendation-for-dac8742h-evaluation

器件型号: DAC8742HEVM
Thread 中讨论的其他器件: DAC8742H 、PROFIBUS、 TIDA-01504TIDA-060020MSP430FR5969、 AFE881H1AFE882H1EK-TM4C1294XL

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在评估 DAC8742H、用于在我们的工业仪表平台中开发和测试 HART 通信。

我们的目标是验证通过 4–20mA 环路进行的 HART 通信、并了解用于集成到我们最终产品设计中的实现架构。

我们请求您在以下方面提供支持:

  1. HART 栈可用性

  • 请告知我们 TI 是否提供与 DAC8742H 兼容的 HART 通信协议栈、参考固件、中间件或评估软件。

  • 我们希望提供以下方面的任何应用手册、示例工程、API 文档或参考设计:

    • HART 物理层实现

    • 主/从通信测试

    • 命令处理

    • UART 接口配置

    • FSK 调制/解调验证

  1. 控制器建议
    我们还在寻找合适的 TI 微控制器建议、以便在工业级应用中连接 DAC8742H。

控制器最好支持:

  • 工业通信应用

  • SPI/UART 接口

  • RTOS 功能

  • HART、FOUNDATION 现场总线和 PROFIBUS PA 等协议的未来可扩展性

请推荐合适的 TI 控制器/处理器以及任何推荐的开发套件。

  1. 评估和测试指南
    如果可用、请分享:

  • 推荐的硬件架构

  • 原理图/参考电路建议

  • HART 调制解调器验证过程

  • EMC/工业设计注意事项

  • 用于快速评估的任何可用 EVM 或软件工具

我们正在为即将推出的工业校准器/现场通信平台选择通信架构、您的指导将在评估阶段为我们提供显著帮助。

期待您的技术支持和建议。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在 对此进行审查、稍后会联系您。

    谢谢您、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priyanka,


    我将介绍 TI 过去整理的内容、并提供一些链接供您浏览和下载。

    我们做了一些设计、以表明 HART 确实适用于此产品系列、但这基本上仅限于电路和原理图。 TI 并未为这些设计中的任何一种开发 HART 栈、因此它们无法下载。 HART 栈是由 Smart Embedded Systems 在外部开发的、我们与他们合作、让他们使用该器件和其他器件开发一些解决方案。 如果您想了解有关 HART 栈开发的更多信息、请访问他们的网站以查找联系信息:

    https://smartembeddedsystems.com/

    我们曾在多种设计中与他们合作、他们也熟悉我们的器件。 他们可以为这种类型的工作签约。

    至于其他 HART 配套资料、您可以找到一份介绍性应用手册、其中讨论了 HART 协议:
    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaeh0

    对于 DAC874xH 系列、有两个 HART 设计展示了我们如何对电路板进行物理层测试。

    TIDA-01504:采用 HART 调制解调器的高精度环路供电式 4mA 转 20mA 现场变送器参考设计
    https://www.ti.com/tool/TIDA-01504

    TIDA-060020:支持 HART 的 PLC 模拟输入模块参考设计
    https://www.ti.com/tool/TIDA-060020

    在这两个产品文件夹中、您都可以找到设计指南和其他配套资料、供您实际构建电路板。 本设计指南讨论了电路结构和工作原理、以及一些在电路板上运行的物理层测试结果。 同样、设计中均未使用固件或 HART 栈。 在这两者中、TIDA-01504 确实会通过 HART 注册过程。 用于这两种设计的微控制器是 MSP430FR5969。

    TI 还有另一个采用 HART 调制解调器和 DAC 的器件系列。 该系列是 AFE881H1 和 AFE882H1。 这两款器件都有应用手册中编写的设计、展示了注册过程中使用的 HART 测试。 这包括物理层测试以及关于 DLL、CAL 和 UAL 测试的一些简要讨论。 这两种设计也在 FieldComm 中注册。 您可在此处找到这些应用手册的要点:

    AFE881H1:支持 HART 的 4 –20mA 环路现场变送器的设计和测试
    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaeh8

    AFE882H1:基于评估模块设计、支持 HART 的变送器
    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaer4

    对于这两种设计、您可以在应用手册中找到基本原理图、但我们并未发布 PCB 设计文件。 与之前的设计一样、我们使用 MSP430FR5969 作为 HART 的微控制器。 我会注意到、我们正在开发另一款包含 HART 的新器件、初步设计使用 TM4C1294 微控制器(使用 EK-TM4C1294XL)。

    这给出了有关 TI HART 的大多数重要材料的基本列表。 如果您有任何问题、请告诉我。


    Joseph Wu