This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE882H1EVM:D6、D7、D8 所需的信息

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1645739/afe882h1evm-information-required-for-d6-d7-d8

器件型号: AFE882H1EVM

您好、

为什么 D6、D7、D8 将正输入类型视为双向而非单向?

image.png

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、我们使用的是 USB 电缆暴露在“外界“下、认为我们希望确保可以抑制 EFT 瞬变和其他瞬变。  此外、我们通常会围绕关键器件过度设计支持电路。  在这种情况下、我们不希望在评估硬件的 USB 问题上冒险为客户提供实际目标应用中并不存在的 USB 问题支持。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、但似乎仅适用于正型输入、单向钳位优于双向钳位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    这是我们从 FTDI 控制器的数据表中给出的建议设置。 如果需要、您可以随意更换(或移除)这些二极管。

    谢谢、
    Erin