This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:如何选择评估板中的阻尼电阻器

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646450/ads8681-how-the-damping-resistors-in-the-evaluation-board-was-selected

器件型号: ADS8681

  1. 下面所示的 EVM 原理图中的 0.22 Ω 电阻器和 0.47 Ω 的 R12 电阻器。 使用这些电阻是设计所必需的。 请确认。 由于数据表没有推荐任何缓冲器设计指南、因此我想确保如果我使用内部基准、TI 是否推荐这两个电阻器。 如果我需要使用电阻器、是否有任何设计指南可以根据我的设计来确定电阻器的值。 这些电阻值是否取决于采样频率?image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslam、  

    无需与 REFIO 和 REFCAP 上的电容器串联的电阻器。 对于 REFIO、可通过使用的电压基准的建议添加这些器件、并且是确保这些引脚上具有低 ESR 的良好做法。  

    使用内部基准时、建议执行以下操作:  

    对于 REFCAP、我们建议使用 ESR 小于 0.2Ω 的电容器。 共享的原理图中包含了 0.22Ω 作为预防措施、但如果所使用的电容器已经满足该规格、则无需添加任何额外的阻抗。 只要满足图 7-7 并尽可能接近布局建议、就足够了。  

    此致、  

    Yolanda