This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:噪声问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646492/ads131a02-noise-problem

器件型号: ADS131A02
《Thread 中讨论的其他器件: ADS131A04》

在设计采用菊花链配置的多个 ADS131A02 器件的三相电源监控系统时、确保所有通道之间实现准确同步采样的关键 SPI 时序和同步限制因素是什么、如何对完成的信号进行布线以避免器件之间的相位不匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liteng Zeng

    您可以查看所有 ADS131A04 参考设计以获取问题的答案: https://www.ti.com/product/ADS131A04#reference-designs

    具体而言、此参考设计旨在展示如何使用 2 个菊花链式 ADS131A04 测量多相电流和电压信号

    您还可以考虑使用 ADS131M0x 器件、它们提供了 具有集成增益级的 8 通道型号。 产品页面上也提供了许多适用于这些器件的参考设计

    -布莱恩