This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:Δ — Σ 工具中的 ADS1261EVM 电压读数不正确

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, DELTASIGMAEVAL-GUI, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646729/ads1261evm-ads1261evm-incorrect-voltage-readings-in-delta-sigma-tool

器件型号: ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件: DELTASIGMAEVAL-GUIADS1261

您好、

我使用 Δ — Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 评估 ADS1261EVM。

硬件设置:
-板:ADS1261EVM
-软件: Delta-Sigma ADC 评估软件与 ADS1261 器件封装
-电源:科学 PSD3005(30V,5A 直流电源)
- USB 从笔记本电脑供电

GUI 中的测试配置:
- MUXP = AIN0
- PGA 增益= 1
- Vref =内部 2.5V
-数据速率= 10SPS
-积分= 2048

发现的问题:

根据 MUXN 选择、我获得的电压读数不正确:

案例 1:MUXN =内部 VCOM
-输入= 1.0V→输出= 1.0V(正确)
-输入= 0.1V→输出= 0.6V(不正确,~0.5V 偏移)

案例 2:MUXN = AIN1
-输入= 0.2V→输出= 0.1V(恰好是输入的一半)

案例 3:MUXN = AINCOM
-所有读数显示约一半的实际输入电压

问题:
 在该 EVM 上进行单端电压测量的正确 MUXN 设置是什么?

2.电源 GND 是否应单独连接 到电路板 GND (J4) 才能进行正确测量?

3. 在 ADS1261EVM 上进行单端直流输入测量的正确接线是什么?

4. 默认情况下 AINCOM 和 VCOM 引脚相对于电路板 GND 的实际电压是多少  
 配置?

电路板条件:
-所有跳线均处于出厂默认位置
-确认器件 ID = ADS1261 修订版 A
-寄存器映射加载正确
-在 GUI 中确认硬件已连接状态

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sushma M

    您提供给 ADC 和 ADC 本身的输入电压必须 在一定程度上以同一点为基准。 是的、我会将电源接地端连接到 EVM 接地端以确保输入信号不悬空

    如果您尝试进行单端测量、请确保 PGA 已被旁路

    如果您想向我们发送您设置的图片、我们可以尝试诊断任何问题、只要确保我们可以看到整个系统

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan


    我附加了完整设置的照片






    以下附件图像是 Δ — Σ 评估软件的屏幕截图

    案例 1:
    输入:1.2V
    MUXP:AIN0
    MUXN:内部 VCOM

    在相同的设置中、如果我给出的输入低于 1V、则得到的值是输入作为输出的两倍




    案例 2:
    输入:1.2V
    MUXP:AIN0
    MUXN:AINCOM



    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sushma M

    在第二幅图中、电源肯定会产生噪声。 您是否有更好的源可以用作输入? 即使是 AA 电池也会更好

    另请注意、为了测量接地基准输入信号、即单端信号、必须禁用(旁路)PGA

    如下面的数据表中所述、必须同时设置 VCOM 输入或不设置这两个输入。 不应只有一个输入设置为 VCOM、这不是 ADC 的工作原理

    -布莱恩