This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:用于 10 4-20mA 输入的双极电源和 REFCOM 连接

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1647320/ads114s08-bipolar-supply-and-refcom-connection-for-10-4-20ma-inputs

部件号: ADS114S08

我想使用双极电源来在 PGA 上实现 4 的增益。 
已将 AVDD 连接到 2.5V、将 AVSS 连接到–2.5V。 我想使用十个输入通道
进行 10 次 4 –20mA 测量。 所有 10 个信号的基准都将是 AINCON
将连接到 GND。 我将使用内部基准。 数据表中推荐的值
使用双极电源时将 AVSS 和 REFCOM 连接在一起、最后是
REFCOM 为–2.5V。 考虑到这一点、它们之间不会存在相移
输入信号基准和 ADC 的基准电压? 不会更好
将 REFCOM 连接到 GND?

scheme.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose Gaa:

    将 REFCOM 连接到 AVSS、将输入信号连接到 GND 会如何导致相移? 另外、在对 4 –20mA(本质上是直流)信号进行多次测量时、为什么要关心相移?

    您可以根据需要将 REFCOM 连接到 GND、但这会将基准电压设置为 0V 和 2.5V。 您的电源也是 2.5V、因此您可以看到电源的任何微小变化都会使 VREF 超出稳压范围并导致该电压下降。 因此我们建议将 REFCOM 和 AVSS 连接在一起

    -布莱恩