This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE639D2:如何读取和写入 AFEx39 的 SRAM 内容?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1646704/afe639d2-how-to-read-and-write-the-sram-content-of-afex39

器件型号: AFE639D2

尊敬的 TI:

两个重新排序器、即“SRAM-CONFIG 0x2B[7:0]“和“SRAM-DATA 0x2C[15:0]“指向标志 SRAM 地址和内容。  

但是、在 2 个重新分配器中指定目标 SRAM 地址或其地址和内容后、如何对其地址进行读写操作?

此致!

华莱士  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    请按照以下顺序操作-  

    SRAM 写入操作(示例目标地址为 KP、为 0x23) -   

    1.写入 SRAM-CONFIG 寄存器 (0x2B)= 0x0023(地址选择)
    2.写入 SRAM-DATA 寄存器 (0x2C)= 0x0001(值= 1)

    SRAM 读取 操作(示例目标地址为 KP、为 0x23) -   

    1.写入 SRAM-CONFIG 寄存器 (0x2B)= 0x0023(地址选择)
    2. 根据数据表中提到的读取操作读取 SRAN-DATA

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到它、感谢您的  回答!

    此致!

    华莱士