Other Parts Discussed in Thread: ADS7960
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS7960
您好:
我在获得 ADS7960 SDO 输出的任何数据时遇到问题、请向您寻求帮助。
我已经尝试了所有操作模式: Auto-1、 Auto-2 和 Manual。 器件正确通电、原理图正确、SDI 命令帧按预期从 MCU 发送。 CS 得到正确控制、SCLK 也正常工作。
但是、我仍然始终 在 SDO 上读取 0、器件中没有发出有效数据。
即使基本连接和命令看起来正确、是否存在任何细微的要求、时序条件、配置详细信息或其他可能导致系统无法正常工作的因素?
感谢你的帮助。