This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC715:检查 EOL 和替代方案

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81401, DAC8822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1644740/dac715-check-eol-and-alternative

部件号: DAC715
主题中讨论的其他器件: DAC81401DAC8822

您好、

请告知以下项目仍处于活动状态或 EOL 状态?

如果是 EOL、请告知替代产品以获得支持。

DAC715U  

DAC715UB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些都已停产。  我建议使用 DAC81401 或 DAC8822。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 告知 EOL 信函以供参考。 我们必须宣布客户。