This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1283:噪声性能略低于 ADS1283 数据表的噪声性能

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1645289/ads1283-noise-performance-is-a-bit-lower-than-that-of-datasheet-for-ads1283

器件型号: ADS1283

您好、TI 专家

 

ADS1283 用于数据转换器的定制设计。 AIN1P 和 AIN1N 在外部引脚处短接在一起。 它适用于 250sps 和 16x PGA、展示了 0.08uV 或 0.09uV 输入基准噪声 、该噪声在 ADS1283 数据表中位低于 0.07uV。 问题可能是什么?  ADS1283 的模拟电源噪声小于 1mV RMS、难道这种情况太糟糕了吗? TI 能否为此数据提供时域示例噪声数据?

顺便说一下、一个铁壳覆盖了 PCB、以降低 ADS1283 附近的空气流速。

 

BR

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi yang yang2,

    从 ADC 接收到的噪声数据是否呈高斯分布? 如果是这样、我怀疑这是“糟糕“的表现。 请记住、噪声是一个统计确定因素、可能会有所不同、尤其是在您看到的噪声范围内 (~10nV)

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    我不确定高斯分布适用于时域数据或频域。  下图显示了 1 分钟的时域数据和频域数据(意味着 15000 个样本)。 请看一下这个图吗? 此图中是否存在一些问题? 例如,峰 — 峰值噪声过大或任何其他问题。

    BR

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi yang yang2,

    看起来与下面显示的输入短接时的数据表 FFT 非常相似。 我想说性能看起来不错

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bryan Lizon86 

    高斯分布的噪声数据为什么性能“差“? 请您详细说明 另一句话吗?   我无法理解“尤其是在您所看到的范围内 (~10nV)“。

    BR

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi yang yang2,

    高斯分布仅表明噪声是宽带噪声、在这种情况下是热噪声。 这是你想看到的,所以这是不错的 — 它是好的!

    关于“10nV“的评论只是笼统地说,你看到的变化是非常,非常小,所以我认为这是 可以接受的

    同样、性能对我来说也很好。 这就是你真正需要从这次对话中带走的所有东西

    -布莱恩